This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:EVM -校准过程中出现奇怪的值

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/614009/afe4300-evm---strange-values-during-calibration

部件号:AFE4300

您好,

我最近购买了AFE4300评估模块,将其作为生物阻抗设备的一部分。

我曾多次尝试按照用户指南和AFE4300EVM阻抗测量应用手册中所述的步骤进行操作,但我获得的结果与屏幕截图上显示的结果相差甚远,最终,当我尝试使用连接到的电线测量阻抗时也是如此 设备,无法找到正确的值。

在FWR模式下,我使用R56和R57分别执行了校准(703和903欧姆,测量值),并且对.ini文件进行了相应的编码。 校准结果为R1的0.0045 (MV)和R2的0.0071 (MV),比应用手册中显示的值少100倍。 我还尝试使用SW3和J40模拟1kOhm车身阻抗,但我得到的0.0.0076万 V与公布的0.69V相差很远。

Vref是否存在问题? 整个董事会? 我目前不确定要检查什么,我非常感谢您的帮助。

谢谢!

格雷戈雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格雷戈雷

    感谢您的帖子。 我将指派给合适的应用程序工程师。 您将在下周某个时候收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gr é goire:

    能否测量AFE4300的DAC_FILT_In针脚处的电压?
    您也可以手动执行测量(即不使用.ini文件和手动更改寄存器)。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gr é goire:

    我正在关闭线程,假设您的查询已解决。

    此致,
    Prabin