请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AFE4300 您好,
我最近购买了AFE4300评估模块,将其作为生物阻抗设备的一部分。
我曾多次尝试按照用户指南和AFE4300EVM阻抗测量应用手册中所述的步骤进行操作,但我获得的结果与屏幕截图上显示的结果相差甚远,最终,当我尝试使用连接到的电线测量阻抗时也是如此 设备,无法找到正确的值。
在FWR模式下,我使用R56和R57分别执行了校准(703和903欧姆,测量值),并且对.ini文件进行了相应的编码。 校准结果为R1的0.0045 (MV)和R2的0.0071 (MV),比应用手册中显示的值少100倍。 我还尝试使用SW3和J40模拟1kOhm车身阻抗,但我得到的0.0.0076万 V与公布的0.69V相差很远。
Vref是否存在问题? 整个董事会? 我目前不确定要检查什么,我非常感谢您的帮助。
谢谢!
格雷戈雷