Other Parts Discussed in Thread: ADS1014, ADS1013
在“线程: ADS1013”中讨论的其他部件
我不太了解ADS1014的全刻度范围及其对差分与单端模式的影响。
1)满刻度范围指定为+/- n伏。 但是,我们不能低于电源电压接地参考值。 那么,FSR是否仅适用于差动模式?
2)高范围+/- 6.144V的分辨率为3mV。 如果我认为+/-6.144V的跨度为12.288V,那么12.288 /.003 =4096位,我们将全部使用。 但是,由于我们不能否定,所以+/- 6.144 意味着什么? 也许差分模式允许使用每个范围的整个范围?
3)在单端模式下,我们是否将AIN1连接到GND? 我看不出对AIN1施加积极的偏见有任何好处。
我们的实际问题是:我们需要测量从-0.2V到+10V的传感器。 从+/- 0.256V FSR开始,随着信号升高更改范围是否是一个好选择? 对于水母10位ADC (+3V),我们已经处理了信号,因此传感器电压跨度从0转换为3V。 这样我们就失去了很多决心。 也许ADS1014为我们提供了更好的方法?