This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014:差分模式和满刻度范围

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1014, ADS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613388/ads1014-differential-mode-and-full-scale-range

部件号:ADS1014
在“线程: ADS1013”中讨论的其他部件

我不太了解ADS1014的全刻度范围及其对差分与单端模式的影响。


1)满刻度范围指定为+/- n伏。  但是,我们不能低于电源电压接地参考值。  那么,FSR是否仅适用于差动模式?

2)高范围+/- 6.144V的分辨率为3mV。  如果我认为+/-6.144V的跨度为12.288V,那么12.288 /.003 =4096位,我们将全部使用。  但是,由于我们不能否定,所以+/- 6.144 意味着什么?  也许差分模式允许使用每个范围的整个范围?    

3)在单端模式下,我们是否将AIN1连接到GND? 我看不出对AIN1施加积极的偏见有任何好处。

我们的实际问题是:我们需要测量从-0.2V到+10V的传感器。  从+/- 0.256V FSR开始,随着信号升高更改范围是否是一个好选择?  对于水母10位ADC (+3V),我们已经处理了信号,因此传感器电压跨度从0转换为3V。  这样我们就失去了很多决心。  也许ADS1014为我们提供了更好的方法?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的K1mgy:  

    1)你是对的。 n´t输入信号不能低于GND,但如果AN1的输入信号高于AIN0,则差分信号将变为负信号(差分信号= Aino-AIN1)。 在单端信号模式下,您只能使用全刻度范围的一半。

    2)分辨率的计算看起来不错,但我建议您查看数据表中的表7.3 (推荐的工作条件)。 建议的最大输入信号V (AINx)受VDD的限制,VDD的最大电压为5.5V。 因此,差分信号的完整范围是 ±5.5 V

     3) ADC通过中间电源(VDD/2)周围的共模电压提供最高精度。 因此,两个输入信号必须按偏差VDD/2移动。 不同的是,信号将以0V为中心,这允许您使用全刻度范围。

    如果我正确理解您的问题,我建议您根据输入信号的级别更改FSR。 如果您需要较低电压级别的更高分辨率,这将很有帮助。

    为了获得最佳分辨率,我建议将信号转换为0-2V的跨度,这完全由2.048 V的FSR覆盖

    请随时上传您的示意图进行查看。

    此致,
    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian感谢非常有帮助的描述。

    因此 ,如果我将单端ADC驱动器转换为双端, 其中0伏输入对1.25 非反相输入显示为+FSR v,反相输入显示为-1.25V,并选择2.048v FSR, 然后我不确定使用具有PGA的ADC是否是一个好的选择。  我永远无法使用最低的FSR,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的K1mgy:

    如果AIN0处的输入信号由1.25 V转换,且AIN1连接到1.25 V,则差分信号等于输入信号,并且只有此跨度必须由FSR覆盖。
    但我有一些很好的消息给你们。 如果负极输入信号接近GND,则设备仍可正常工作。 这意味着您不必将信号上移。 只需通过分压器降低信号,即可满足您选择的全刻度范围。

    此致,
    Florian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果AIN0处的输入信号由1.25 V转换,且AIN1连接到1.25 V,则差分信号等于输入信号,并且只有此跨度必须由FSR覆盖。

    此技术可能会消除此基于运算放大器的电平偏移:

    我没有为现在的情况调整这个电路...但这比较容易。

    如果负极输入信号接近GND,则设备仍可正常工作。 这意味着您不必将信号上移。 只需通过分压器降低信号,即可满足您选择的全刻度范围。

    考虑到液位偏移和偏移以及差分模式,我不是那么关注这一点。

    这是一个库存单差分电路。  我相信这将提供共模抑制的优势,并且(稍微调整一下)在ADC输入范围内工作。  

    对此技巧有何想法?

    请注意,该传感器是一个非常慢的集成放大器。  我们测量的是30秒的DV/DT。  最好在整个跨度内尽可能提供毫伏分辨率。

    考虑到电平移位和差分转换的组合,是否适合从最高ADC PGA增益开始并逐步达到2.048V FSR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享该示意图,这有助于我清楚地了解您的需求。

    为了理解您的原理图,我在TINA TI上模拟了它并为您附加了文件。 就像现在一样,电路运行不正常。 我发现了以下问题:

    • 分压器R801和R805 (电压转换为30mV,但您需要200 mV)
    • R804和R806之间的分压器比率随R11的变化而变化,R806与R806并联。
    • 不应将AIN1连接到U 4.1 的输出,而应连接到AIN0的共模电压,这样:
      • (Vdiff = Aino - AIN1 = Vsignal+2.5V–2.5 V= Vsignal)

    为了简化电路并减少占地面积,您可以将电平转换和共模电压设置与中电压结合在一个阶段中。

    但是,让我向您展示两种可能的解决方案,也许它对您有帮助:

    第一种是简单的单端测量,AIN1 = GND。 信号被减少4/10分压器,并可使用4.096 V的FSR进行测量。ADC的LSB为4.096V /215= 0.125 mV,而输入信号(-0.2V–10V)的测量分辨率为0.125mV*10/4=0.3125mV。

    下一个电路是伪差分测量,AIN1 = VCM。 分压器通过3.9 / 9.9 降低信号。 AIN1必须连接到1.92 V,即VCM (VCM=V1 - V2/2 = 3.94 V-(-VV 0.079))/2=2 V减去80 mV移位。

    差分信号Vdiff_ADC在±2 V的范围内,完全被±μ V 2.048 9.9 V的满刻度范围覆盖。LSB为2.048V /215= 0.0625 3.9 mV,其输出信号的分辨率为0.0625 mV* 0.16 mV (-0.2V–10V)。

    第二个优点是共模电压接近中电压,可提供更高的准确度。

    注:这两个示例都是针对5V的VDD而构建的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian,您为实现这些想法而付出的努力是非凡的。  谢谢你。

    我认为有必要使用平衡驱动器来驱动ADC。  显然,这不是真的。

    我认为更好地了解ADC会对我有很大帮助。  现在,您的第二个解决方案可提供最佳性能。  我可能想在ADC之前添加一个同相缓冲区,但除此之外,它看起来很棒。

    考虑到160uV /位的分辨率,可能没有必要使用PGA?  在这种情况下,我可能会切换到一个在没有PGA的情况下提供相同差动输入和性能的ADC。  您能推荐一些合适的产品吗?  我可能还会考虑使用SPI总线,而不是I2C,但目前I2C是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴能够为你提供支持。

    我刚刚注意到,我发布的第二个解决方案的屏幕截图不正确。 以下是正确的原理图和图解:

    我们有ADS1013器件,其性能与ADS1014相同,但没有PGA。 优点是,2.048 V的固定FSR非常适合您的应用。