This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:角度值读取不稳定

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613259/pga411-q1-angular-values-read-unstable

部件号:PGA411-Q1

您好~  

(1)当电机处于固定位置(始终处于sinθ= 0或cosθ= 0)时,存储在DEP_STAT5寄存器中的角度值 始终从2到170增量变化。请 参见下图,这是?的原因是什么

(2) 为了获得最佳精度性能,TI建议在OTIN和Ocos引脚处测量的IZx差动电压(Vpp)介于600 mVpp和1.5 Vpp之间。 OTIN和Ocos引脚上的建议电压和单端荷电位是多少?

此致,

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 是否可以将注册设置发送给我?
    2.) OSIN和Ocos引脚上的电压应居中在2.5V左右,单端电压应保持在0.5V至4.5V范围内。 信号较大也有助于抗噪,因此请随时将OSIN/Ocos信号提高到2Vpp左右。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clancy:
    1)我们使用的解析器的输入电压/频率为交流7Vrms/10kHz。
    寄存器设置如下:
    [DEV_OVUV1] ={0x8B40},
    [DEV_OVUV2] ={0x00ED},
    [DEV_OVUV3] ={0xFCFF},
    [DEV_OVUV4] ={0x07F0},
    [DEV_OVUV5] ={0x1C00},
    [DEV_OVUV6] ={0x038F},
    [DEW_TLOOP_CFG]={0x0514},
    [DEC_AFE_CFG]={0x0005},
    [DEC_PHASE _CFG]={0x1800},
    [dev_config1]={0x0005},
    [dev_control1]={0x0000},
    [dev_Control2]={0x0000},
    [dev_Control3]={0x0003},
    [DEV_STAT1] ={0x0000},
    [DEV_STAT2] ={0x0000},
    [DEV_STAT3] ={0x0000},
    [DEV_STAT4] ={0x0000},
    [DEV_STAT5] ={0x0000},
    [DEV_STAT6] ={0x0000},
    [DEV_STAT7] ={0x0000},
    [DEV_CLCRC] ={0x003F},
    [DEP_CRC] ={0x0000},
    [CRCCALC] ={0x00FF},
    [DEC_EE_CTRL1]={0x0000},
    [DEV_CRC_CTRL1]={0x0000},
    [DEC_EE_CTRL4]={0x0000},
    [DEV_UNLK_CTRL1]={0x0000},
    dev_OVUV4,dev_config1,dev_phone_CFG寄存器将被修改,其他寄存器为默认值。
    2)当存储在DEV_STAT5寄存器中的角度值始终变化时,OWIN或Ocos引脚上的单端电压介于1.45V至3.5625V或1.7V至3.3V之间。 这是否重要?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Clancy,

    信号较大也有助于抗噪,因此请随时将OSIN/Ocos信号提高到2Vpp左右。

    如何计算2Vpp?

    例如,如果OSIN/Ocos单端电压介于0.5V至4.5V之间, OSIN/Ocos信号约为2Vpp ((4.5 - 2.5) Vpp或 (2.5 - 0.5) Vpp),是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OSIN/Ocos应以2.5V为中心。 当您测量OSIN或OCOS单端时,2Vpp将从1.5V到3.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Calncy,

    感谢您的回复,

    当电机输出角度接近1023 (θ= 90°, cosθ= 0)时,

    (1)设置0.75 , 角度值读数不稳定。  示波器的波形如图1所示。 图2显示了角度 位置输出值。

                                                      图1. OTIN信号                                     

                                          图2.  角度位置输出值

    (2)设置GAINCOS=GAINSIN=1, 角度值读数不稳定。 图3显示了示波器的波形,图4显示了角度 位置输出值。

                                                           图3. OTIN信号   

                                                         图4.  角度位置输出值

    (3)设置2.25 , 角度值读数为稳定。 图5显示了示波器的波形。 图6显示了角度 位置输出值。 但OTIN的单端电压为0.1V至4.925V, 超出0.5V至0.45V的范围。

                                                          图5. OTIN信号      

                                                       图6.  角度位置输出值

    您能帮我解释一下原因吗? 再次感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道为什么会发生这种情况。 使用自动分析功能时,需要将DEW_OVUV4寄存器中的AUTOPHASE_CFG位设置为00 (通过使用短故障检测阈值OSHORTH和OSHORTL增强自动相位)。 使用当前的设置,您将使用增强自动分析算法OOPENTHH和OOPENTHL的“打开故障检测阈值级别”。 要使增强算法正常工作,必须设置您使用的阈值,使OTIN或OCO始终大于它们。

    现在,您使用的阈值大于您的典型OSIN/Ocos级别,因此自动分析算法会有问题。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clancy:
    正如您所说的,角度值读数稳定。

    TI是否具有比PGA411-Q1更高的精度芯片? 例如,解码精度为16位。 如果没有,TI是否有此计划? 此芯片何时发布?
    非常感谢,
    此致。

    -李娜
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是,如果我通过使用短故障检测阈值(OSHORTH和OSHORTL)来增强自动相位,那么为了增强算法,OSIN或OCO是否总是大于或小于我使用的阈值?
    再次感谢,
    此致。

    -李娜
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Na Li,

    我们没有任何立即计划发布16位设备,但这可能会随着时间的变化而变化。

    为了使增强算法正常工作,OTIN或OCO应始终大于您设置的阈值。 这在0,9.018万和270度角周围最为重要。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clancy:

    感谢您的回复。  这解决了我的问题。

    此致,

    -李娜