请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSW1400EVM 主题中讨论的其他部件:DAC3484EVM, CDCE6.2005万,
我需要使用来自TSW1400EVM的SYNC1或SYNC2输出来驱动DAC3484EVM上的CDCE6.2005万的~Ω 同步输入。
我已将TSW1400EVM配置为将外部触发信号适当地传递到SYNC1/2连接器,但似乎没有任何方法可以反转此信号。 由于TSW1400EVM FPGA中的外部触发器对上升边缘作出反应,因此我无法反转我的外部触发信号。 我需要CDCE6.2005万同步到同一边缘。
在TSW1400EVM FPGA中是否有反转SYNC1/2信号输出的命令? 如果没有,是否可以加上这点呢?
谢谢!