This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:反转SYNC1或SYNC2输出

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603010/tsw1400evm-inverting-the-sync1-or-sync2-output

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:DAC3484EVMCDCE6.2005万

我需要使用来自TSW1400EVM的SYNC1或SYNC2输出来驱动DAC3484EVM上的CDCE6.2005万的~Ω 同步输入。

我已将TSW1400EVM配置为将外部触发信号适当地传递到SYNC1/2连接器,但似乎没有任何方法可以反转此信号。  由于TSW1400EVM FPGA中的外部触发器对上升边缘作出反应,因此我无法反转我的外部触发信号。  我需要CDCE6.2005万同步到同一边缘。

在TSW1400EVM FPGA中是否有反转SYNC1/2信号输出的命令?  如果没有,是否可以加上这点呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    没有用于反转同步的命令。 我将与我们的软件开发团队核实,看看我们是否可以在将来添加此功能。

    此致,

    Jim