Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997EVM, DAC161S997
主题中讨论的其他部件: DAC161S997
您好,
我们正在考虑购买DAC161S997EVM,以便使用LabVIEW在测试台上控制4-20 mA的阀门。
我在数据表的第7页上找到了一张稳定时间图表,但由于评估模块使用的电容器容量远远大于1或2 nF,我对如何阅读此内容感到困惑。 我在这里也找不到任何关于这方面的数据。
因此,基本上我的问题是:
我是否可以将DAC161S997EVM用于10 Hz时的4-20 mA阀门?
我可以在100 Hz时使用它吗?
非常感谢,
Patrick