This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:可实现的采样率

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997EVM, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612254/dac161s997evm-achievable-sampling-rates

部件号:DAC161S997EVM
主题中讨论的其他部件: DAC161S997

您好,

我们正在考虑购买DAC161S997EVM,以便使用LabVIEW在测试台上控制4-20 mA的阀门。

我在数据表的第7页上找到了一张稳定时间图表,但由于评估模块使用的电容器容量远远大于1或2 nF,我对如何阅读此内容感到困惑。 我在这里也找不到任何关于这方面的数据。

因此,基本上我的问题是:

我是否可以将DAC161S997EVM用于10 Hz时的4-20 mA阀门?

我可以在100 Hz时使用它吗?

非常感谢,

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    感谢您使用e2e论坛!

    DAC161S997EVM使用'HART适配'电容器值(C1 = 390nF,C2=220nF,C3=1nF)。  4-20mA转换大约是0-24mA范围的2/3,大约4.4万个代码步长。  查看DAC161S997数据表中的图4,您可以看到,在这么多代码步长下,稳定时间大约为100ms。  这意味着您只能勉强以10Hz的频率工作(假设每次更新都有完整的16mA转换)。  如果您不使用HART输入,您可以用1nF值替换电容器,然后能够以超过100Hz的频率工作。  

    请参阅随附的TINA模拟以查看过滤器的交流响应。

    谢谢!

    保罗

    e2e.ti.com/.../DAC161S99-Filter-Response.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您提供信息!

    我们现在已经购买了主板,遇到了一些小问题。 尽管由于写入/读取操作导致的延迟约为1秒,但过渡时间似乎不错。 是否可以通过USB接口以9600以上的波特率操作主板? (假定问题是受限波特率)

    再次感谢!
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    我很高兴听到转换率看起来不错。  

    我认为软件的延迟主要是由于PC端的软件以及通信PC->USB->MCU->DAC的抽象造成的。  DAC161S997EVM具有用于MCU调试和编程的JTAG插头,其目标是您可以实施自己的固件来测试器件。  我认为,如果您想要快速更新(>1ksps),我认为创建您自己的固件是一个好方法。

    谢谢!

    保罗