This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:PCB

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606343/adc12dj3200evm-pcb

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件: ADC12DJ3200

我想知道ADC12DJ3200EVM的PCB材料和层叠。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,新2天

    板设计的数据,包括堆叠,图层图解等,可在此处获取:

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/8203.HSP001_2D00_ADC12DJ3200EVM_2D00_Rev_2D00_A.zip</s>3200

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是来自Panasonic的Megtron 6。

    我喜欢检查

    1.举例来说,是否有任何理由不在顶层使用Rogers 4350B?  

    2. Megtron 7,下一代材料会更好,对吧?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,新2天

    我们通常会在高速主板设计中使用Rogers 4350B或Megtron 6材料,但我们不会在同一主板中混合这些材料。

    选择哪种是使用有时取决于我们合作的主板供应商的材料可用性。

    我尚未调查Megtron 7。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看EVM原理图并注意到,与E3版本相比,输入电路现已简化。 每条线路上只有一个平衡电阻和一个0欧姆电阻。  

    1.我可以问一下在E3版本上移除这些电阻器网络的原因吗?  

    2.此ADC支持INA+/-和INB+/-上的交流和直流耦合。 我可以问一下为什么在EVM上使用直流耦合而不是交流电?

    谢谢你。

    此致,

    Ying  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于最新问题。

    1. 拆除了额外的电阻器,以移除从不平衡变压器输出到ADC输入的信号路径中的寄生元件。
    2. ADC12DJ3200差分模拟输入具有0V共模。 因此,无需将接地参考平衡变压器输出连接到模拟输入。 在具有非0V共模的ADC上,电容器用于允许模拟输入在正确的电压下自偏,同时不平衡输出保持在正确的共模。

    此致,

    Jim B