大家好。
奇怪的问题。 我想检查一下我是否做了错误的事情。 在我的系统中,当ECG信号接近动态范围的末端时,任何波动都会产生失真,从而产生信号交换的印象。 请参见下图CH2。
我的注册表在随附的TXTe2e.ti.com/.../ads1293.txt文件中描述。
阅读手册,
'如果INA的差分输出电压超过±Δ 1.4 V (Δ-Σ 调制器的输入范围),则DIF_HIGH错误标志会升高。 发生这种情况时,SDM将不再对INA的输出进行采样,而是对0 V进行采样。仍可在ERROR_RANGEx寄存器的符号位中观察到输入信号的符号。”
当INA发送信号超出范围时,SDM应采样0v。 ´s我们可以从图片上看到,这种情况并没有发生。
我们非常感谢您的帮助。
谢谢!