This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:AD转换器未归零(更改信号和溢出)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613712/ads1293-ad-converter-not-zeroing-changing-signal-and-overflow

部件号:ADS1293

大家好。


奇怪的问题。 我想检查一下我是否做了错误的事情。 在我的系统中,当ECG信号接近动态范围的末端时,任何波动都会产生失真,从而产生信号交换的印象。 请参见下图CH2。  

我的注册表在随附的TXTe2e.ti.com/.../ads1293.txt文件中描述。  

阅读手册,  

'如果INA的差分输出电压超过±Δ 1.4 V (Δ-Σ 调制器的输入范围),则DIF_HIGH错误标志会升高。 发生这种情况时,SDM将不再对INA的输出进行采样,而是对0 V进行采样。仍可在ERROR_RANGEx寄存器的符号位中观察到输入信号的符号。”

当INA发送信号超出范围时,SDM应采样0v。 ´s我们可以从图片上看到,这种情况并没有发生。

我们非常感谢您的帮助。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luciano,

    您能否也分享您的原理图?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,这是´s原理图。 系统由锂离子电池供电。 VCC线路上的电感器是抑制铁氧体磁珠。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luciano,

    这可能是由于导联断开检测电路在干电极上产生较大的偏移电压造成的。 您是否使用干电极? 您是否检测到通道2上的导联脱落?

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好Brian,感谢您的提示。  

    是的,我´m使用干电极。 而且在任何通道上都没有导联脱落。 但我的电流很高。 我´ll´ll交流导联脱落检测或降低电流,然后我公布结果。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n´t Brian,很遗憾没有工作。 ´m,我仍然面临同样的问题。

    当信号靠近任何导轨时,它会溢出并出现在刻度的另一侧。

    我将´m一种解决方法来修复系统。 可能监控ERROR_STATUS寄存器和ERROR_RANGE寄存器。 检测到任何错误时,我手动将信号归零并生成警报。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian,我发现了问题。 我读的数据不正确。 我正在改变MSB的位置。 修复后一切正常。 感谢你的帮助。