This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:控制问题:无法更新IOUT

Guru**** 2687065 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605293/dac5672-control-question-cannot-make-iout-updated

部件号:DAC5672

大家好,

客户尝试使用其MCU控制我们的DAC5672 EVM,但它不起作用。 波形捕获连接在底部。

因为这是我们的EVM,所以我认为这纯粹是软件问题。

这是设置,请告诉我与设备通话的正确步骤,谢谢!!

模式=高,双总线

睡眠=低,操作模式

CLKA,CLKB,WRTA,WRTB在100ns时与相同的时钟脉冲同步

1.客户询问tLAT时钟延迟(WRTA/B至输出)最小值为4 clk,我们是否需要为CLKA,CLKB,WRTA和WRTB持续提供4 clk脉冲?

2.如果CLKA,CLKB,WRTA,WRTB仅需要一个时钟脉冲来更新DAC,在IOUT更新之前缺少哪些步骤?

非常感谢!!

Andrew

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我正在研究这个问题。 我明天就回复你。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    1.是的,您是正确的,您需要4个连续的clk脉冲,在下一次pluse时,它应该更新您的输出。

    此致,
    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj您好,

    问题仍未解决。

    客户显示了更新波形,并连续发出4次咔嗒声,您认为还有其他可能吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    从屏幕截图中,客户似乎只切换了WRTA一次,而CLKA切换了4次。  这两个参数应始终匹配,因为WRT用于在数据进入DAC之前将其锁定。

    另外,从Iout来看,客户似乎正在查看通过变压器的输出。 正如您可能知道的那样,变压器不允许直流信号通过,其行为与带通滤波器有些相似。 当Iout更新时,它会产生锐边,变压器允许某些频率通过,但当输出稳定到直流值时,变压器不会通过。 让客户绕过变压器。 如果客户正在使用DAC5672EVM ,他们可以通过卸下变压器T1绕过CHA上的变压器并填充R10 = R15 = R25 = 0欧姆和DNI R7来绕过变压器。

    另请在下面找到绕过变压器的屏幕截图。 在我的设置中,我将CLKA和WRTA绑定在一起。

    此致,

    Neeraj Gill