This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:使用TSW 1400捕获卡配置ads5263

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613203/ads5263evm-configuration-of-ads5263-with-tsw-1400-capture-card

部件号:ADS5263EVM
线程中讨论的其他部件:ADS5263AFE5809TSW1400EVM

您好,

我正在尝试按照  http://www.ti.com/lit/ug/slau344a/slau344a.pdf上提供的步骤,使用TSW 1400捕获卡配置ADS5263 ADC

1. 选择主板ADS5263_2W_16b_MSBFIRST 后,弹出窗口出现下载更新 固件的消息,但其门关闭失败。

2. 在tsw1400 Broad上找不到DCM LED,它不闪烁。

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amit:

    当您说"门出故障"时,您的确切含义是什么?
    上传固件之前和之后,您能否分享错误图片和TSW1400 LED指示灯?

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:

    感谢您的回复!

     显示 “No firmware”(无固件)。  我尝试下载ADS5263_2W_16b_msbfirst的固件 ,但它显示正在下载,但几秒钟后它不下载固件,弹出窗口显示 “No firmware”(无固件)。  

    “C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware”文件夹中,ADS5263的固件文件不可用,如下图所示。

     

    此致,

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amit:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\1400 Details\ADC files\文件夹中的情况如何?
    您是否还可以关闭并重新打开主板并尝试另一个ADS5263_XX_XX.ini固件文件以查看您是否得到了不同的结果?

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:  

    感谢您的回复。

    我尝试了TSW1400 GUI左上角的“选择板”部分中提供的不同选项,对于每个ADS5263_XX_XX的选择,相同的结果是“没有可用的固件”。

    当我尝试从"Instrument options"-->"download firmware"-->下载固件时,它打开了PC中可用固件的文件夹,我在上次答复中显示了该文件夹,其中仅显示不同ADC和DAC的.RBF文件,但没有可用的ADS5263_XX_XX.RBF文件。

    是否提供了使用TSW1400配置ADS5263的详细过程? 请。

    此致,

    Amit。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    无论您在HSDC Pro中加载什么固件,在连接到主板并上传固件后,您都不会遇到"没有可用固件"错误。

    就像健全性检查一样,您是否可以尝试加载AFE5809 ini文件?

    如果仍然无法成功地将ini文件加载到TSW1400,请尝试卸载HSDC Pro并从 此处安装最新的HSDC Pro GUI

    如果毕竟您仍然遇到相同的错误,则您可能遇到了有缺陷的TSW1400EVM。 此时,您必须联系您的销售/购买点以处理退货/退款。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:

    通过向TSW1400板提供1.8 电流放大器,解决了"没有可用固件"的问题。

    我尝试在TSW1400板上测试ADS5263的"斜坡测试模式",

     我提供 的模拟正弦时钟输入为6.990dbm (1.5vpp),频率为80MHz,而不提供任何通道输入给ADS5263板。

     当我开始从信号发生器向ads5263板提供时钟输入时  ,tsw1400板上的所有用户LED都熄灭了,FPGA_CONF_Done LED也从TSW1400板上脱落了。

              

    请给我建议,我应该如何测试斜坡输入测试模式。 谢谢你。

    此致,

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,olu,

    最后一个问题已解决。


    现在,我给ads5263 boad提供5MHZ时钟,TSW1400板上的USER_LED 4和USER_LED 5关闭休息用户LED亮起。

    当我按“CAPTURE”时,消息显示为“CHECK USER LED 2 is OFF”(检查用户LED 2是否关闭)或“CLOCK FORM ADS EVM is not received by TSW board”(TSW板未接收时钟表ADS EVM)。

    我现在应该怎么做,请帮助我。我应该给ads5263主板提供什么时钟输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    请将80MHz信号应用到J31并使用以下设置:

    另外,如下图所示配置ADS5263的GUI;

    您应该能够完成如上所示的捕获(J14处输入5MHz信号)。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的回复,

    我应该为ads5263和tsw1400 EVM提供什么电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    可以为每个主板提供2A的单个电源应该足够。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:

    感谢您的回复。

    这些 是我为ADS5263中5MHz至J14的正弦波输入和80MHz至J31的clk输入设置的一些图像, 但在高速GUI pro中,我得到了不同的输出,而不是正弦波,请验证图像中的设置并帮助我完成此操作。

    为什么我要得到这个输出...?

    如果我不给ADS5263板提供任何输入 ,在高速GUI pro软件中,输出以三角形波的形式出现。  

    此致,

    Amit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    您的时钟振幅太低--请使用+10dBm代替。 此外,尝试使用与我在上一篇文章中附加的ADC设置相同的ADC设置作为初始参考点。

    此致,

    奥卢