线程中讨论的其他部件:ADS5263, AFE5809, TSW1400EVM
您好,
我正在尝试按照 http://www.ti.com/lit/ug/slau344a/slau344a.pdf上提供的步骤,使用TSW 1400捕获卡配置ADS5263 ADC
1. 选择主板ADS5263_2W_16b_MSBFIRST 后,弹出窗口出现下载更新 固件的消息,但其门关闭失败。
2. 在tsw1400 Broad上找不到DCM LED,它不闪烁。
请帮帮我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在尝试按照 http://www.ti.com/lit/ug/slau344a/slau344a.pdf上提供的步骤,使用TSW 1400捕获卡配置ADS5263 ADC
1. 选择主板ADS5263_2W_16b_MSBFIRST 后,弹出窗口出现下载更新 固件的消息,但其门关闭失败。
2. 在tsw1400 Broad上找不到DCM LED,它不闪烁。
请帮帮我
您好,Olu:
感谢您的回复!
显示 “No firmware”(无固件)。 我尝试下载ADS5263_2W_16b_msbfirst的固件 ,但它显示正在下载,但几秒钟后它不下载固件,弹出窗口显示 “No firmware”(无固件)。
在“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware”文件夹中,ADS5263的固件文件不可用,如下图所示。
此致,
Amit
您好,Olu:
感谢您的回复。
我尝试了TSW1400 GUI左上角的“选择板”部分中提供的不同选项,对于每个ADS5263_XX_XX的选择,相同的结果是“没有可用的固件”。
当我尝试从"Instrument options"-->"download firmware"-->下载固件时,它打开了PC中可用固件的文件夹,我在上次答复中显示了该文件夹,其中仅显示不同ADC和DAC的.RBF文件,但没有可用的ADS5263_XX_XX.RBF文件。
是否提供了使用TSW1400配置ADS5263的详细过程? 请。
此致,
Amit。
您好,Amit:
无论您在HSDC Pro中加载什么固件,在连接到主板并上传固件后,您都不会遇到"没有可用固件"错误。
就像健全性检查一样,您是否可以尝试加载AFE5809 ini文件?
如果仍然无法成功地将ini文件加载到TSW1400,请尝试卸载HSDC Pro并从 此处安装最新的HSDC Pro GUI。
如果毕竟您仍然遇到相同的错误,则您可能遇到了有缺陷的TSW1400EVM。 此时,您必须联系您的销售/购买点以处理退货/退款。
此致,
奥卢
您好,Olu:
通过向TSW1400板提供1.8 电流放大器,解决了"没有可用固件"的问题。
我尝试在TSW1400板上测试ADS5263的"斜坡测试模式",
我提供 的模拟正弦时钟输入为6.990dbm (1.5vpp),频率为80MHz,而不提供任何通道输入给ADS5263板。
当我开始从信号发生器向ads5263板提供时钟输入时 ,tsw1400板上的所有用户LED都熄灭了,FPGA_CONF_Done LED也从TSW1400板上脱落了。
请给我建议,我应该如何测试斜坡输入测试模式。 谢谢你。
此致,
Amit