您好,TI社区:
我目前正在使用C5515 EVM处理ADS1298ECG-FE。
我想知道当连续数据读取模式关闭时,我是否可以找到单个通道数据以及导联脱落状态寄存器数据。
如果是,请告诉我所有通道输出的寄存器地址和导联脱落状态寄存器。
例如:- ID是一个1字节寄存器,在我的情况下,它给出了1001.001万的值 ,地址为0x00h,
。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Brian:
实际上,我的SPI连接已建立。 问题是,它在RDATAC模式下不起作用。
而在SDATAC模式下,当我传递RDATA命令时,我确实得到了状态寄存器的24位数据。 其值为0xC0.0008万 (1100 0000 0000 0000 0000 0100b)。
但在这之后,我得到了所有的零,无论我将信道连接到某些输入信号还是内部测试信号。 每次在完全相同的状态寄存器位之后都得到零。
您好Brian:
这是我的注册设置。
UINT16 ADS1298RegVal[25]={0x0042,0x0000,0x00DC,0x0003,
0x0080,0x0080,0x0005,0x0000,0x0000, 0x0080,0x0080,0x0080,
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, 0x0000,0x0000,
0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000, 0x0000};
我使用REG命令确认了这一点,并得到了除通道7之外的所有正确答案。 通道7配置值变为零。
您好Brian:
我一直在使用TI提供的代码。 我从 这里下载了它。 来自文档 sprabj1.pdf (使用ADS1298 (MDK)在C5515上实现ECG)。
因此,我不认为TI会提供任何错误代码。
而我在CCS v中使用此代码6.2 ,但实际上该项目是在CCS v 3.3 上构建的。 你认为这可能是问题???
。