Other Parts Discussed in Thread: ADS8668
尊敬的先生
我看到ADS8668数据表显示,如果Ain是浮动的,输出将具有内部偏压
1.请问这个偏压值是多少??
2.取决于您的真实体验。 我该怎么做? 由于我们的客户不希望输出具有此偏置电压
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Kai,
1.如果输入保持浮动,则输出为~ 2.2V
输入浮动时,内部偏置无法提供零偏移。 这是其他客户在输入处于浮动状态时希望获得零输出的情况。 这意味着需要将输入引脚驱动到零电压,以便ADC输出零会话。
一个选项是 添加 下拉电阻器,在断开电源时将输入电压驱动为零伏;但是 ,这将改变 有效输入阻抗,它不再 是1 MOhm, 驱动 ADC的传感器/电路需要 能够 驱动 下拉电阻器。 此 选项仅在 驱动源/电路具有低输出阻抗且可驱动下拉电阻器而不 会引入(增益) 错误时才起作用。
我找到了一篇关于 一个用户有同样问题的上一篇文章,他们似乎使用了电压随动电路: