This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:偏压

Guru**** 2811105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604608/ads8668-bias-voltage

部件号:ADS8668

尊敬的先生  

我看到ADS8668数据表显示,如果Ain是浮动的,输出将具有内部偏压  

1.请问这个偏压值是多少??

2.取决于您的真实体验。 我该怎么做? 由于我们的客户不希望输出具有此偏置电压  

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    1.如果输入保持浮动,则输出为~ 2.2V

    输入浮动时,内部偏置无法提供零偏移。 这是其他客户在输入处于浮动状态时希望获得零输出的情况。 这意味着需要将输入引脚驱动到零电压,以便ADC输出零会话。

    一个选项是 添加 下拉电阻器,在断开电源时将输入电压驱动为零伏;但是 ,这将改变 有效输入阻抗,它不再 是1 MOhm, 驱动 ADC的传感器/电路需要 能够 驱动  下拉电阻器。  此 选项仅在  驱动源/电路具有低输出阻抗且可驱动下拉电阻器而不 会引入(增益) 错误时才起作用。  

    我找到了一篇关于 一个用户有同样问题的上一篇文章,他们似乎使用了电压随动电路:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/39.8227万?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=ads8688位于8688位于

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cynthia

    我们的原理图如下所示  

    我是否可以使用下面的红色标记电路来解决此问题??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    从原理图看,NMOS 门似乎是浮动的,如果是, 我 认为这不 是可行的解决方案。 如果有电路指示输入是浮动的,并驱动NMOS栅高,从而 使其打开 并 将输入拉至地面, 则 应该工作。  
    我会确保NMOS的门 不会一直浮动。

    此致,

    Cynthia