This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:DIGITAL Down Converter DDC数据表示例编号

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606691/adc32rf45-digital-down-converter-ddc-datasheet-example-numbers

部件号:ADC32RF45

您好,

在ADC32RF45数据表的第35页上,我看到双频示例的下图(图76)。 如果ADC输出为IQ 3GSPS,则在通过滤波器并除以8后,IQ输出是否应为375MSPS? 750 MSPS是打字错误吗?有人能解释为什么会出现这种情况吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这是打字错误。  对于每个I和Q样本,其应为375Msps。   它在数据表的下一个修订版中处于需要修复的事务队列中。  我想我们可以说,I和Q的总采样速率是750Msps,但这不是很清楚的,因为I和Q的每一个都是375Msps

    此致,

    Richard P.