请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPL0102-100 我正在使用TPL0102作为一个钾度计。 我希望电位计的两个端子为3V和5V。 但是,我的I2C信号在我的系统中只能是3.3V。 我查看了数据表,其中显示电位计的端子电压不能超过VDD,即IC的电源电压。 这给了我一个问题,因为如果我使用5V作为我的VDD,具有3.3V逻辑的I2C电压不能在这里工作。 是否有解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用TPL0102作为一个钾度计。 我希望电位计的两个端子为3V和5V。 但是,我的I2C信号在我的系统中只能是3.3V。 我查看了数据表,其中显示电位计的端子电压不能超过VDD,即IC的电源电压。 这给了我一个问题,因为如果我使用5V作为我的VDD,具有3.3V逻辑的I2C电压不能在这里工作。 是否有解决方案?