This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:电源电压和信号

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601295/tpl0102-100-supply-voltage-and-signals

部件号:TPL0102-100

我正在使用TPL0102作为一个钾度计。 我希望电位计的两个端子为3V和5V。 但是,我的I2C信号在我的系统中只能是3.3V。 我查看了数据表,其中显示电位计的端子电压不能超过VDD,即IC的电源电压。 这给了我一个问题,因为如果我使用5V作为我的VDD,具有3.3V逻辑的I2C电压不能在这里工作。 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lixing,

    感谢您的查询。 您认为VIH-MIN是0.7 的VDD,即5V VDD。 在您的系统中,您需要将VDD设置为5V,因为这是VH的限制。 这听起来很有趣。 如果您能向我提供有关电路和应用的更多信息,我应该能够为您提供一些答案。 我们可以通过邮件进行此讨论,以确保机密性。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lixing,

    是否有任何更新?

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    非常感谢! 由于我们已经讨论过的原因,我们找到了一种只使用3.3V电源的替代方法。 我的PMBus信号只有3.3V,所以我不能在5V时使用。 或者你有什么建议吗? 谢谢!