This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7832:SLAS836

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605098/amc7832-slas836

部件号:AMC7832

在AMC7832中,ADC可以采用-12.5V到12.5V范围内的输入电压,它将通过采用2.5V参考将此I/p电压转换为数字电压。但问题是它如何将-12.5V 到12.5V范围内的电压转换为12位输出?我想知道 从  -12.5V到12.5V的电压转换为12位双元形式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akshay,

    双极输入通道以直二进制存储。 您可以使用AMC7832数据表的AMC7832数据表的8.3 .2.1 1部分中所示的公式来计算给定代码的电压。

    要根据已知电压计算代码,您可以使用以下公式:
    代码=(4096/5)((DACOUTPUT/5)+ 2.5)

    如果您还有其他问题,请告诉我。 此外,8.3 第2节将更详细地介绍ADC的操作。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,我还有一个疑问。ADC7832的ADC范围是5还是25?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AMC7832具有12个ADC通道,输入范围为+/-12.5V,在数据表中称为“ADCn”引脚。 它还有五个通道,输入范围为+5V,表示为“LV_ADCn”。

    谢谢!
    保罗