This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:Power_Analogue_Config.cfg中的慢速en 2设置

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605968/adc32rf45-slow-speed-en-2-setting-in-power_analog_config-cfg

部件号:ADC32RF45
Thread: ADC32RF44中讨论的其他部件

在Powerup Analog Config.cfg中, ADC页上的寄存器0x0042设置为0x03,但数据表显示始终将0写入这些位。  此处应使用什么设置?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设计团队告诉我,在数据表的下一个修订版中,这两个位将被列为始终写入1而不是0。   他们说的配置文件是正确的。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 您是否可以与我共享数据表或配置文件的任何其他更改?

    谢谢!

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具体来说,我们看到使用具有Nyquist1频率范围的ADC比Nyquist2频率范围的ADC性能要好得多,我想知道是否有任何待定的配置文件更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我没有为ADC32Rf45数据表的下一版本排队的编辑列表。  我知道,低速级ADC32RF44的数据表在三个月后发布,其中一些编辑内容已纳入该数据表中。  因此,每当我不确定某件事时,通常都会快速查看RF44数据表。  例如,表16在RF45数据表中的条目中有一个按24个案例进行小数位的拼写错误 ,该错误是在RF44数据表中修复的。

    您是否在为EVM使用最新的SPI GUI?  如果您使用的是EVM,即,而不是您自己的硬件。  我问的原因是,我确实修复了SPI GUI中的某些内容,以便在 现在Web上的SPI GUI版本中设置Nyquist区域。  此外,当您说Nyquist1区域的性能比Nyquist2区域更好时,它是否特定于通道而不是通道A?   这也可能表明RF45数据表中的数据表错误与RF44数据表中的数据表错误相比较。  通道B Nyquist区域选择寄存器的RF45数据表列出了地址:主数字页通道B (68.0001万h,M =1)。    而在RF44数据表中,这被更正为: 主数字页通道B (68.01万h, M =1)。   不同之处在于页地址x4003还是页地址x4002是通道B的通道选择位置。    对于通道A,这并不重要,因为通道A的通道选择位无论如何都是0。   但是,要设置通道B的地址位,需要在页地址x4003中进行设置,如RF44数据表中所示。  是的,这是另一件在RF45数据表中排队等待解决的事情。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    感谢您的回复。 我正在将最新版本的SPI GUI与EVM一起使用。 当我们看到性能差异时,两个信道都位于Nyquist区域2,我正在将信道B数字页面设置为正确的地址。 我可以获得有关性能差异的更多详细信息,但我想了解是否对任何尚未正式发布的与zone2性能相关的修剪设置等进行了更改。

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没有我知道的更多变化。  不同的Nyquist区域有不同的TRIM配置文件,但如果您使用SPI GUI的Quick Setup (快速设置)选项卡并在该选项卡上选择Nyquist区域,则SPI GUI将为Nyquist区域加载相应的配置文件。   如果您要在config文件的文件夹中四处浏览,您将看到一个RF45文件夹,另一个RF44,RF42等文件夹。 在每一个文件夹中,都有子文件夹用于编程旁路模式,DDC模式和一个子文件夹,称为NL配置。    NL Config文件夹中有三个单独的配置文件,分别用于不同的Nyquist区域。   如果您使用快速设置选项卡,则会自动加载正确的选项卡。   如果您手动逐个加载配置文件,则需要为所需的Nyquist区域加载相应的NL配置文件。     在此ADC中,有一些用于交错校正的数字逻辑,还有一些其他数字逻辑称为非线性校正。   交错校正与Nyquist区域无关,而是在寄存器空间中设置Nyquist区域选择字段。   但非线性校正逻辑更多地取决于输入频率,并且每个Nyquist区域都有专门针对NL配置的不同的TRIM文件。

    此致,

    Richard P.