Thread: ADC32RF44中讨论的其他部件
在Powerup Analog Config.cfg中, ADC页上的寄存器0x0042设置为0x03,但数据表显示始终将0写入这些位。 此处应使用什么设置? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在Powerup Analog Config.cfg中, ADC页上的寄存器0x0042设置为0x03,但数据表显示始终将0写入这些位。 此处应使用什么设置? 谢谢!
您好,
我没有为ADC32Rf45数据表的下一版本排队的编辑列表。 我知道,低速级ADC32RF44的数据表在三个月后发布,其中一些编辑内容已纳入该数据表中。 因此,每当我不确定某件事时,通常都会快速查看RF44数据表。 例如,表16在RF45数据表中的条目中有一个按24个案例进行小数位的拼写错误 ,该错误是在RF44数据表中修复的。
您是否在为EVM使用最新的SPI GUI? 如果您使用的是EVM,即,而不是您自己的硬件。 我问的原因是,我确实修复了SPI GUI中的某些内容,以便在 现在Web上的SPI GUI版本中设置Nyquist区域。 此外,当您说Nyquist1区域的性能比Nyquist2区域更好时,它是否特定于通道而不是通道A? 这也可能表明RF45数据表中的数据表错误与RF44数据表中的数据表错误相比较。 通道B Nyquist区域选择寄存器的RF45数据表列出了地址:主数字页通道B (68.0001万h,M =1)。 而在RF44数据表中,这被更正为: 主数字页通道B (68.01万h, M =1)。 不同之处在于页地址x4003还是页地址x4002是通道B的通道选择位置。 对于通道A,这并不重要,因为通道A的通道选择位无论如何都是0。 但是,要设置通道B的地址位,需要在页地址x4003中进行设置,如RF44数据表中所示。 是的,这是另一件在RF45数据表中排队等待解决的事情。
此致,
Richard P.
您好,
没有我知道的更多变化。 不同的Nyquist区域有不同的TRIM配置文件,但如果您使用SPI GUI的Quick Setup (快速设置)选项卡并在该选项卡上选择Nyquist区域,则SPI GUI将为Nyquist区域加载相应的配置文件。 如果您要在config文件的文件夹中四处浏览,您将看到一个RF45文件夹,另一个RF44,RF42等文件夹。 在每一个文件夹中,都有子文件夹用于编程旁路模式,DDC模式和一个子文件夹,称为NL配置。 NL Config文件夹中有三个单独的配置文件,分别用于不同的Nyquist区域。 如果您使用快速设置选项卡,则会自动加载正确的选项卡。 如果您手动逐个加载配置文件,则需要为所需的Nyquist区域加载相应的NL配置文件。 在此ADC中,有一些用于交错校正的数字逻辑,还有一些其他数字逻辑称为非线性校正。 交错校正与Nyquist区域无关,而是在寄存器空间中设置Nyquist区域选择字段。 但非线性校正逻辑更多地取决于输入频率,并且每个Nyquist区域都有专门针对NL配置的不同的TRIM文件。
此致,
Richard P.