This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:漂移信号

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601729/ads124s08evm-drifting-signals

部件号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他部件: ADS124S08REF5025

亲爱的社区

我们正在构建一个测试平台,以测量施加在弹簧单元上的力。 我们决定使用应变计(SG)来实现此目的。 为了评估信号,我们使用ADS124S08EVM。

我们解决了大多数问题,但出于某种原因,我们遇到了大漂移,而没有发生任何事情。 我们最初认为这可能是由于温度波动,但由于我们在半桥配置中使用两个应变计,温度不应对测量的信号产生任何影响。 此外,我们还观察到类似的行为,但没有SG。

您可以在附件中找到最新图解的摘要以及所用参数的摘要。

如果您对EVM的参数有任何建议,或者对SG的测量有任何提示,请告知我们。

提前感谢并致以最诚挚的问候

Alessandro

e2e.ti.com/.../drift.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alessandro,您好!

    该EVM从未针对长期漂移性能进行过测试,也不必针对漂移进行优化。  对于您的配置,应变单元的实际电阻是多少?  在某个点,您使用了120欧姆电阻器,这实际上会 超过 ADS124S08参考输出的正常工作电流(最大10mA)。

    您实际是如何收集数据的? 您是否只是定期记录点?  多久一次?

    有许多可能影响漂移性能的因素。  为了缩小漂移问题, 我首先创建基线 测量,方法是 从J8引脚1和4创建分压器,以便在AVDD中为模拟输入创建偏置电压(确保JP11的引脚1和2跳接至AGND)。  然后,我将引脚J8引脚2和3短接在一起,并连接到电阻分压器的中间电源接头。   您可能会发现 使用全局切碎功能有一些改进。  

    现在您有了基线,您可以尝试不同的选项来查看哪些因素对漂移影响最大。  您可以尝试的另一件事是,将Kelvin连接到桥接器,作为参考输入的感应点,这实际上会创建6线桥接器连接。   通常,电缆损耗足以导致温度漂移。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bob

    感谢您的回复! 我们正在使用2.5 Hz的TI软件收集数据。

    我们将听从您的建议,看看我们是否能获得更好的结果。 很好地知道EVM本身(作为非最终设计)可能是问题所在。

    最佳
    Alessandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alessandro,您好!

    我想知道您的测量报告中有一件事。 您正在谈论的是内部或外部2.5V电源
    ADS124S08不能在2.5V电源下运行。 最小模拟(AVDD)和数字(DVDD)电源电压为2.7V。
    但我想你是指内部或外部电压基准。 是这样吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alessandro,您好!

    简单地说,未对EVM进行长期漂移性能检查,但这绝不意味着您无法使用EVM获得良好的漂移性能。  根据您的数据,应变仪的漂移似乎比电阻器本身更差。  这种漂移可能来自多种来源。  

    理论上,如果参考和激励都相同,那么在进行比例测量时,由于激励源中的偏移,漂移将取消测量。  但是,染色仪的自加热或与布线相关的问题又如何?  环境的稳定性如何?

    正如我在上一篇文章中所说的,使用 REF5025时,120欧姆电阻将消耗超过ADS124S08内部和板载参考正常工作条件的大电流。  此外,通过电阻桥的加热,我计算电阻器将消耗约13mW的功率。  根据电阻器的tempco,电阻器很容易出现可测量的漂移。  

    因此,我认为 您目前为止无法根据您的实验来对EVM漂移做出任何有力的结论。

    此致,

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bob

    感谢您的回复和建议。
    我们能够执行一些更多的测量。 请参阅随附的文档以了解更新的图解等
    由于您的建议,我们成功地将漂移降低至约3uV。 这不是一个坏结果,但如果可能,我们希望进一步减少。
    我们还尝试在与SG连接的情况下测量EVM的电源电压行为。  我们看到测量信号随时间的推移而大幅漂移/波动。 这可能是问题的根源吗?
    我们正在使用Delta-Sigma ADC评估软件收集数据。 关于参数,您可以在随附文档的第二张幻灯片中找到寄存器地图设置。  

    最佳  
    Michael  

    e2e.ti.com/.../2870.drift.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    如果激励和基准是相同的电压源,则不应在测量范围内看到源漂移。  这假定零部件不会漂移。  我们通常会使用大型ESD袋或隔离盒来限制组件周围的气流。  风扇和邻近设备的气流造成了严重的漂移。

    接线,应变计和连接的任何电阻器中的部件将会有一些自加热功能。  我使用低漂移,499欧姆 精密电阻器创建了一个桥接 器,该电阻器由连接到J8的内部参考激发,并且看到 了与  我在将输入短路偏置到中电时相同的输出。  由于桥接器的输出接近零,我希望结果类似。  我将在其中一个支脚中使用不同的电阻器再次尝试实验,以增加输出。  将整个EVM放入一个大型ESD袋中,以隔离外部气流。

    此致,

    Bob B