This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:SYNCBP/N差动对长度与RX/[7:0]P/N信号匹配?

Guru**** 2549120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606023/dac38j84-syncbp-n-diff-pair-length-matched-to-rx-7-0-p-n-signals

部件号:DAC38J84

您好,

我有一位客户最近查看了数据表,并对使用DAC38J84的电路板上的跟踪布局有疑问。 他们 注意到SYNCBP/N差分对包含在第7.2 节所示的功能方框图中的同一JESD204B接口块中。 但是,他们还注意到SYNC_N_AB和SYNC_N_CD信号不在功能方框图中。 这让他们想知道SYNCBP/N差分对的长度是否需要与RX/[7:0]P/N信号匹配?

感谢您的见解和您能提供的任何反馈!

此致,

Amanda Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amanda,

    同步对不必与RX/[7:0]P/N匹配 关键匹配对是SYSREF和DACCLK。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Jim,

    感谢您的快速回答! 我的客户目前已将他们的DACCLK和SYSREF连接到其FPGA收发器组上的参考clk输入。 但在参考TSW14J56评估板之后,他们想知道这两个信号是否应该实际连接到GPIO线路上的全球时钟输入?

    再次感谢您的帮助!
    -Amanda