请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC38J84 您好,
我有一位客户最近查看了数据表,并对使用DAC38J84的电路板上的跟踪布局有疑问。 他们 注意到SYNCBP/N差分对包含在第7.2 节所示的功能方框图中的同一JESD204B接口块中。 但是,他们还注意到SYNC_N_AB和SYNC_N_CD信号不在功能方框图中。 这让他们想知道SYNCBP/N差分对的长度是否需要与RX/[7:0]P/N信号匹配?
感谢您的见解和您能提供的任何反馈!
此致,
Amanda Ross