This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:了解与小数位数设置对应的数据速率。

Guru**** 2693945 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600002/adc32rf45-understanding-data-rates-corresponding-to-decimation-settings

部件号:ADC32RF45

您好,

我有一位客户与我联系,询问ADC32RF45 (DDC块)内部的片上调谐器,他们希望了解 多个数据速率(通过JESD链路从设备输出)之间的相关性 以及不同的小数位设置,因为他们正在FPGA中开发DSP代码。

他计划在接收器模式下使用设备 ,同时使用 两个频段。 请参阅他的问题--

"在查看器件的数据表时,我看到第34页上的表3描述了基于各种抽取设置的采样率的输出速率和带宽,看起来非常简单。 但是,当我看第35页上的图76时,它给出了一个双频除以8复数设置的示例,并尝试将图中显示的数字与表3进行协调,结果不匹配。

图中显示,对于除以8的情况,复数输出数据速率为每波段750MSPS,采样速率为3GSPS,而表3显示,对于相同的采样速率,复数的速率应为每波段375MSPS。 有两个差异因素,我想知道是不是数字中有错误,还是我不理解(如图中的比率是指IQ对比率, 表中所示的单个IQ流速可能是交错的)?

你能不能对此有所说明?”

感谢您的团队为我们提供的任何反馈! 感谢你能抽出时间。

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amanda:

    图76中似乎有拼写错误。

    使用3Gsps和复数/8小数时,输出速率应为375Msps复数。 表3是正确的。 我们将在数据表中更新该内容。

    此致,

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Thomas的快速回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    跟进此问题,您能否澄清"375Msps Complex"(375Msps复杂)的含义?

    这是否意味着样本(I或Q)输出速率为375Msps,还是这实际上是I/Q对速率,因此一对I/Q样本输出速率为375Msps?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    I流中的数据为375Msps,Q流中的数据也为375Msps。     在表22和23 或表16和17中可以看到以8复杂操作模式进行小数位的实际数据格式-具体取决于您是否要启用两个DDC块以及您要将样本数据输出多少个通道 。    启用双频段后,表22和23显示IQ数据可输出到 4个通道或8个通道。    在启用单频段的情况下,表16和17显示 IQ数据可以输出到4个通道或2个通道。   在每种情况下,您都可以看到哪些示例的格式设置在哪些通道上。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    感谢您回复我。

    好的,我还不清楚,我认为它与DDC数据块中的实际数据格式有关。 我的基本问题是,当I/Q数据在接收端恢复为并行时,数据格式和速率是什么。我需要了解这一点才能处理数据。
    以双频段(每个ADC使用两个DDC模块)为例,复杂的按8位采样,3000MSPS,每个ADC通道有两个通道(整个器件有4个通道),因此LMFS =4841,表23显示实际上一个SerDes通道连接到一个DDC模块, 正确吗?
    那么,在这种操作模式下,从一个DDC块中出来,I/Q数据是如何格式化的?  
    是否:
    DDCn输出: I0 Q0 I1 Q1… 在一个并行流中的qn中(因此每个采样为I或Q,交错),375MSPS
    或者-(我认为这就是上面所说的):
    DDCn流1   I0 I1… 在    375MSPS时  
    DDCn Stream 2  Q0 Q1… 375MSPS时的QN  
    因此,图76显示两行从LPF中出来,一行用于I,一行用于Q? 如果正确,则如何通过SerDes路线发送此数据? 在表23之后,它显示了I/Q样本是交叉存取的,因此会有一个以750MSPS的交叉存取并行16b I/Q数据流进入SerDes。 但是,如果我使用车道费率等式:  
    LR =(M * N'* S * 10/8 * FC)/L
    具有:M=8,N'=16,S=1,FC=750MSPS,L=4
    然后我得到LR = 30Gbps,这毫无意义。 即使我使用FC=375MSPS,LR也会减半到15Gbps,这仍然太大。 所以我希望你们能帮助我澄清我的困惑。 因此,您能否请1)了解数据如何从DDC中输出,以及2) DDC输出速率与JESD信道速率有何关联。
    谢谢,此致,
    /John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    图76只是说,如果 您为每个通道启用两个DDC (双频段),那么每个DDC块的输出都是一个I/Q对,而I流的速度为375Msps,Q流的速度为375Msps。  (不是750M -这只是一个打字错误。)    这是数据在DDC之后的内容,然后将其发送到JESD204b块,在此处根据所选的操作模式将其映射到通道上。     这就是M值为8的原因-有两个信道,每个信道都有两个DDC,每个DDC输出一个I流和一个Q流,因此它查看FPGA下游,就像您有8个数据转换器运行:M=8一样。

    如果您已指向LMFS=4841,则每个DDC块的数据都将路由到链路单通道的编码和串行器。  在这种情况下,  来自通道A的其中一个DDC将进入通道DA1。    来自通道A的另一个DDC将进入通道DA2。   来自通道 B的其中一个DDC将进入通道DB1。   来自通道 B的另一个DDC将转到通道DB2。   表23告诉您,在每个通道上,您首先得到I样本的最大有效字节,然后是最小有效字节,然后是Q样本的最大有效字节,最后是最小有效字节。  这四个二进制八位数构成了此操作模式的基本帧。  F=4。    

    因此,每条信道上的线路速率*将*为15Gbps,M=8 * N=16x 1.25 * S=1 * 375Msps / 4。   对于RF45可以支持的最大线速来说,这太快了。  在表22中,对于8 LMFS=4841的小数,您可以在最后一列中看到采样率与JESD204b线速率的比率为5,或3Gsps时间5 = 15Gbps的通道速率。   因此LMFS=4841模式不支持3Gsps的采样速率。  LMFS=4841可支持的最大采样率为8位小数2.5Gsps,因此2.5Gsps x 5=12.5Gbps。     在此操作模式下,串行通道的最大线速是限制设备最大采样速率的因素。   对于3Gsps采样率,您必须使用LMFS=8821模式将数据分布在8个通道上,而不是4个通道上 ,以保持在最大通道速率限制下。

    此致,

    Richard P.