This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:缺少ADS42LB69时钟输出

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605235/ads42lb69-ads42lb69-clock-out-missing

部件号:ADS42LB69

您好,

   在我们的设计中,数据时钟输出连接到FPGA。 在FPGA (Kintex-7)内部,时钟首先连接一个IBUFDS,然后连接一个BUFG,然后再连接到IDDRS (用于数据位)和一些其他电路。  

BUFG的时钟称为ADC_CLK_BUFD_BUfg。 此时钟连接到PLL,它具有锁定和时钟输入停止输出。  

我们怀疑数据时钟上没有时钟。 是否需要启用任何寄存器才能实现此功能? 开机时,我们仅执行硬件重置。  

默认情况下,该器件在DDR LVDS模式下运行,因此数据时钟输出应与ADC的采样时钟相同,在我们的情况下为200MHz。  

感谢您的帮助,

此致,

SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM,

    在硬复位后,必须将0x1写入地址0x15以使输出时钟运行。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,
    感谢您的回答。
    我们开始测试ADC到FPGA接口的输出,并观察到以下情况:
    1) ADC配置为发送所有1和0,FPGA可正确读取它们。
    2)然后我们尝试了交替模式(寄存器值0x33),但我们得到了交替0xFFFF和0x0000 (正在进行某些数据重新调整)
    3)我们尝试了校直模式(0xAAAA),而不是收到0x5555
    4) 8点正弦波:正在接收周期8的周期值,但所有值都不正确。
    问题是我们没有获得正确的数据,因此存在一些数据对齐问题。

    我们认为没有噪音/时间问题,因为数字不会随时间而变化(我们一次以1024个字的快照获取数据),并且已执行多次运行

    我们正在将其连接到Xilinx 7 FPGA,FPGA内部的信号流如下所示:
    1)数据先进入IBUFDS,然后进入IDDR (我们尝试了IDDR的不同配置(对边,同边和同边,同边),结果相似(所有配置都给出了错误的值)
    2)时钟先进入IBUFDS,然后进入IBUFG (ADC_bit_clk_bufds_bufg用作IDDR的时钟源)
    数据位时钟已受到计时限制。

    再次感谢您的帮助,
    SM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM,

    您能否向我们发送您正在使用的完整注册配置? 在采样速率低得多的情况下运行时,是否仍存在此问题?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

         实际上,我们在寄存器设置方面的工作很少:

    硬重置IC,然后,

    1)将0x01写入0x15 (启用DDR模式)  

    2) 0x03至0x0F (设置ADC以发送测试模式数据)

    我们没有尝试以较低的采样率运行ADC,因为我们没有看到接收到的数据有任何时间变化。  

    此致,

    SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

         请问注册表配置中是否缺少任何内容?  

    期待您的意见,

    此致,

    SM