请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS42JB69 线程中讨论的其他部件: LMK0.4828万, LMK0.4616万
尊敬的先生:
我计划在 我的设计中使用ADS42JB69 16位双通道ADC。
要求,
1. 180MHz I/p频率,采样频率为240Msps。
2. 70MHz I/p 频率 , 采样频率为60Msps。
因为此器件支持从60Msps (最小) 到250MSPS (最大)的采样频率,符合我的要求。 我已经选择了这个。
我要求为 提及的相应输入频率提供240Msps和60Msps采样频率的设备交流规格。
此致,
K. Jaya Bharath Reddy
K. Jaya Bharath Reddy