请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA970EVM 主题中讨论的其它部件:PGA970, USB2ANY
我正在尝试使用USB2ANY适配器与PGA970_EVM板进行通信。
这些板似乎不通过SPI或单线接口连接进行通信。 尝试读取ADC时,使用SPI接口读取时,我始终获得值0xFF FF FF FF FF,使用OWI接口读取时,我获得值0x00 00,这表明这是芯片通信问题,而不是硬件故障。 此外,从USB2ANY板上拔下PGA970_EVM板并尝试从ADC读取时,会给出相同的值。
我想尝试重置USB2ANY适配器上的固件,看看是否可以解决问题。 或者,我想尝试更新固件,看看主板的现有固件是否有修复。 有人能解释如何做到这一点吗?