This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970EVM:如何更新USB2ANY (HPA665)主板的固件?

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602265/pga970evm-how-to-update-firmware-of-usb2any-hpa665-board

部件号:PGA970EVM
主题中讨论的其它部件:PGA970USB2ANY

我正在尝试使用USB2ANY适配器与PGA970_EVM板进行通信。

这些板似乎不通过SPI或单线接口连接进行通信。 尝试读取ADC时,使用SPI接口读取时,我始终获得值0xFF FF FF FF FF,使用OWI接口读取时,我获得值0x00 00,这表明这是芯片通信问题,而不是硬件故障。 此外,从USB2ANY板上拔下PGA970_EVM板并尝试从ADC读取时,会给出相同的值。

我想尝试重置USB2ANY适配器上的固件,看看是否可以解决问题。 或者,我想尝试更新固件,看看主板的现有固件是否有修复。 有人能解释如何做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决:组件或板出现故障。 使用全新的评估板和USB2Any适配器,设备可以正常通信和运行。 固件似乎不是问题。