请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS131E08EVM-PDK 在“线程: ADS131E08”中讨论的其他部件
您好,
我知道AD131EVM软件可以保存采集的数据,但我需要将数据流化到文件并将其保存在其中。 我将获取Allan Variance数据,需要在夜间运行。 是否有办法使用评估软件实现此目的? 我无法在用户指南中找到答案。
提前感谢。
-Erik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我知道AD131EVM软件可以保存采集的数据,但我需要将数据流化到文件并将其保存在其中。 我将获取Allan Variance数据,需要在夜间运行。 是否有办法使用评估软件实现此目的? 我无法在用户指南中找到答案。
提前感谢。
-Erik
您好,Erik,
这就是您使用EVM所能实现的全部功能。 我们的目的是让评估板为客户提供对设备功能和性能的足够信心,以便他们在自己的系统中继续进行评估。 您应该能够单独通过线路连接到子板,提供自己的电源,并使用自己的带有自定义固件的主板,以便在更长的时间内直接从ADS131E08中收集更多数据。 如果您将数据保存到文本文件中,您仍然可以将该数据导入到ADS131E08EVM-PDK GUI中以供进一步分析(我不认为有任何限制)。
此致,