This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:将原始数据捕获到文件中

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08EVM-PDK, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604996/ads131e08evm-pdk-capturing-raw-data-to-file

部件号:ADS131E08EVM-PDK
在“线程: ADS131E08”中讨论的其他部件

您好,

我知道AD131EVM软件可以保存采集的数据,但我需要将数据流化到文件并将其保存在其中。 我将获取Allan Variance数据,需要在夜间运行。 是否有办法使用评估软件实现此目的? 我无法在用户指南中找到答案。

提前感谢。

-Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,

    感谢您的提问!

    ADS131E08EVM具有可采集的固定采样限制,因此您不能在夜间进行数据流传输。 这是一段时间前发展的,但我记得,理论上,你可以收集近100万个积分。 这只是一个猜测,但几个10万分是我可靠地期望收集的所有积分。 这些点将是连续的数据点。 收集完成后,它们将被缓冲并传输到主机PC,因此EVM不能用于实时数据采集。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Ryan的回复。 IM假设您在讨论评估软件中每个通道的样本数量,对吗? 我可以尝试一下,看看它是否为我提供了足够的数据。 实际上,在计算之后,每秒2000个样本,我捕获了100k个样本,这就是... 50秒的数据。 还不够。 即使是百万也只需要500秒。

    当数据从ADC传输到主机处理器时,是否有可能捕获该数据? 如果我不能做到这一点,我必须让我们的嵌入式人员为我提供一些自定义固件,这超出了我此次评估的当前范围...

    我可以尝试其他想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erik,

    这就是您使用EVM所能实现的全部功能。 我们的目的是让评估板为客户提供对设备功能和性能的足够信心,以便他们在自己的系统中继续进行评估。 您应该能够单独通过线路连接到子板,提供自己的电源,并使用自己的带有自定义固件的主板,以便在更长的时间内直接从ADS131E08中收集更多数据。 如果您将数据保存到文本文件中,您仍然可以将该数据导入到ADS131E08EVM-PDK GUI中以供进一步分析(我不认为有任何限制)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan,感谢您的回复。

    我很想我需要找人来创建一些自定义固件。 我不认为接线和工作会太困难。  

    将来,您应该始终包括一种保存数据流的方法。 我不可能是唯一想要它的人。 但我们将做到这一点。  

    再次感谢您的帮助。

    -Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理解,感谢您的反馈。 :)