我正在使用ADS1232进行称重应用。 负载单元的输出为2mV/V
激励电压-- 5V,每秒采样-- 10nos。
增益= 64
以上参数是为ADC设置的。 目前,我正在屏蔽4 LSB,转换结果的原始计数波动@ 200。
我试着移动平均值,但结果仍然不令人满意。
当我使用显示为5000的5 kg 重量时,最后一个数字波动2。
是否需要FIR滤清器以提高稳定性。 如果是,您可以为我推荐过滤器的参数。
我正在尝试6个读数(顺序)。
谢谢
S Agashe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用ADS1232进行称重应用。 负载单元的输出为2mV/V
激励电压-- 5V,每秒采样-- 10nos。
增益= 64
以上参数是为ADC设置的。 目前,我正在屏蔽4 LSB,转换结果的原始计数波动@ 200。
我试着移动平均值,但结果仍然不令人满意。
当我使用显示为5000的5 kg 重量时,最后一个数字波动2。
是否需要FIR滤清器以提高稳定性。 如果是,您可以为我推荐过滤器的参数。
我正在尝试6个读数(顺序)。
谢谢
S Agashe
您好,Joachim:
感谢您的回复。
我没有记录原始计数,因此我也会这样做。
我谨随函附上我的示意图。 我也会尝试上传版式。
电路中使用的馈通盖是0.1 uf,极化电容器在参考引脚处为100uf,在DVDD处为10uf,钽
称重组件的容量为10 kg。
我打算在使用 FIR滤波器时进行6个读数的计算。 此过程大约需要600毫秒,我可以在1秒内更新显示。
此致
S Agashe
您好,Sandeep,
非常感谢您提供更多信息和分享您的原理图。
您的一些电容器值似乎相当大。 但是,它们很可能不是您看到的噪音高于预期的根本原因。
仅遵循一些一般性准则:
此致,