This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:用于从ADC稳定读取的FIR Filer

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603597/ads1232-fir-filer-for-stable-reading-from-adc

部件号:ADS1232

我正在使用ADS1232进行称重应用。 负载单元的输出为2mV/V

激励电压-- 5V,每秒采样-- 10nos。

增益= 64

以上参数是为ADC设置的。 目前,我正在屏蔽4 LSB,转换结果的原始计数波动@ 200。

我试着移动平均值,但结果仍然不令人满意。

当我使用显示为5000的5 kg 重量时,最后一个数字波动2。

是否需要FIR滤清器以提高稳定性。 如果是,您可以为我推荐过滤器的参数。

我正在尝试6个读数(顺序)。

谢谢

S Agashe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sandeep,

    欢迎来到我们的论坛,非常感谢您对ADS1232的关注。

    根据您的设置,原始代码的波动幅度最好不超过27个计数:

    Noise _PP (@gain = 64,DR=10SPS)= 125nVpp
    LSB大小=(2 * VREF/2)/(64 * 2^24)= 4.66nV
    125nVpp / 4.66nV = 26.8 代码

    我认为我们需要先查看您的原理图,可能还需要先查看布局,以了解您目前未能实现数据表性能的原因。 您是否介意在此处发布ADS1232的示意图?

    您是否记录并绘制了一段时间内的原始代码,以查看您是否可以接收到50/60Hz的噪音?

    称重传感器的最大容量是多少? 你说'六读顺序'是什么意思?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joachim:

    感谢您的回复。

    我没有记录原始计数,因此我也会这样做。

    我谨随函附上我的示意图。 我也会尝试上传版式。

    电路中使用的馈通盖是0.1 uf,极化电容器在参考引脚处为100uf,在DVDD处为10uf,钽

    称重组件的容量为10 kg。

    我打算在使用 FIR滤波器时进行6个读数的计算。 此过程大约需要600毫秒,我可以在1秒内更新显示。

    此致

    S Agashe

    e2e.ti.com/.../Adc-card.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sandeep,

    非常感谢您提供更多信息和分享您的原理图。
    您的一些电容器值似乎相当大。 但是,它们很可能不是您看到的噪音高于预期的根本原因。

    仅遵循一些一般性准则:

    • 差分滤波器电容器(C24)应比共模电容器(C25,C26)大10至20倍。
    • 良好的做法是将小型100nF电源去耦电容器与大型散装电容器并联放置在电源引脚旁边。
    • 我可能会将大电容器C18放在称重传感器连接器上,然后在参考输入上使用与模拟输入上类似的RC滤波器值。
      这样,模拟输入和参考输入之间RC滤波器的时间常数就能更好地匹配。 这通常会改善比率测量系统中的情况。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将在ckt中进行必要的更改。

    此应用程序必须使用4层板吗?

    我按金属外壳介绍了ADC的一部分,但它没有做太多。

    FIR滤波器对我真的有帮助吗?

    我应该在套筒中使用铁氧体磁珠电感器进行过滤。 特别是 在将模拟和数字接地连接在一起时。

    目前,它在1232 IC引脚上通用

    此致

    S Agashe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sandeep,

    我们的客户通过使用2层PCB的ADS1232实现了令人满意的噪声性能。 但这更具挑战性,在许多情况下,需要金属屏蔽。 4层板通常比实心GND平面更好。

    数字POST筛选可以改善结果,但最好首先找出您未能获得更接近数据表性能的结果的原因。 您能给我发送一个包含数百个连续转换代码的数据日志吗?

    在模拟和数字GND连接之间放置铁氧体磁珠实际上是一个非常坏的主意。 这可能导致潜在的GND差异,并最终破坏ADC。

    您的问题很可能与布局相关。 在许多情况下,我们实际上建议将单个GND平面用于模拟和数字GND,而不是分离GND。 如果您能将其发布到此处,我们将很高兴了解您的布局。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joachim:
    我将以连续转换模式发送读数图。
    此致
    S Agashe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sandeep,

    好的。 作为一个起点,最好是提供与中电供应短路的输入数据。

    此致,