请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC161S626 主题中讨论的其他部件: REF5045, REF5025
您好,
在我的电路中,低于300mv的值总是由adc161s626读取为300mv (我的意思是,大约为300mV)。 我`m不能读取低于该值的值。 这里有什么问题? 是否有人面临这一问题?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在我的电路中,低于300mv的值总是由adc161s626读取为300mv (我的意思是,大约为300mV)。 我`m不能读取低于该值的值。 这里有什么问题? 是否有人面临这一问题?
谢谢。
您好,Cay,
ADC161S626是差动输入SAR ADC。 该器件还支持单端输入,但对反相输入(in-)和参考电压范围有偏置要求。 在单端操作中使用器件时,反相输入(in-)应偏置在峰到峰值范围之间的中间共模电压(VCM)。 此外,在单端操作中使用设备时,VREF需要限制为VA/2。 请参阅数据表中的单端输入操作,第7.4 2节和数据表中的图45。
示意图显示使用了REF5045 (4.5V),并且IN-在GND偏置。
- 是否可以将REF5045更换为REF5025 (2.5V)?
- 您是否可以将原理图修改为偏压输入到2.5V?
请提供R1,C2,C18,C11,C7, 和C6。 VCC电源上的电压是多少?
还有其他SAR设备支持使用引用GND的单端输入;但是,它们可能不兼容引脚到引脚
谢谢,此致,
Luis Choye