This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ads4126:ADC Ads4126:采样电容器充电,采集时间。

Guru**** 2814285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603761/ads4126-adc-ads4126-sampling-capacitor-charge-acquisition-time

部件号:ADS4126

您好,

我正在研究模拟到数字转换器ads4126与驱动它的差分放大器之间的接口。

我找不到两个信息。

1.采集时间是多少?

我猜大约有50%的周期时间,但我对吗?

2.转换阶段采样电容器的电荷会发生什么变化? 因为它会被计入潜力(或几乎?) 采集阶段结束时的信号。 但在转换阶段结束时,其电荷/潜力是多少?

答 它没有被改动?

B. 它仅随开关注入的电荷略有变化,并且大致已知–估计值。

C. 是否根据MSB管道阶段的位代码进行了严重更改?

D. 它是否发生了严重的变化,但却是不可预测或复杂的?

e. 它被重置为零或其他恒定电位(如Vref,Vcom等)。

F. 其他情况.......

有人知道吗?

此转换器速度非常快,因此采样电容器充电的时间非常短。

在12位分辨率下,我们需要设置8.3 x TimeConstant。 不幸的是,我们通常放置在ADC输入处的滤波电容器会影响此TimeConstant。 因此,值得了解在采集阶段开始时,此充电从哪个级别开始。

感谢你的帮助。

此致

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert,

    我正在与设计团队就这些问题进行协商。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert,

    采集时间 为周期时间的50 %。

     

    对于采集新样本(说'nth'),采样帽始终从之前的值('n-1th')开始。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim:

    非常感谢您对我的问题的关注和非常快速的响应。

    这个答案听起来很好–最接近场景B (最需要的)。

    再次感谢

    此致

    罗伯特

    PS。

    浏览许多制造商提供的文档我发现通常缺少涉及此问题的应用说明。