Other Parts Discussed in Thread: ADS4126
您好,
我正在研究模拟到数字转换器ads4126与驱动它的差分放大器之间的接口。
我找不到两个信息。
1.采集时间是多少?
我猜大约有50%的周期时间,但我对吗?
2.转换阶段采样电容器的电荷会发生什么变化? 因为它会被计入潜力(或几乎?) 采集阶段结束时的信号。 但在转换阶段结束时,其电荷/潜力是多少?
答 它没有被改动?
B. 它仅随开关注入的电荷略有变化,并且大致已知–估计值。
C. 是否根据MSB管道阶段的位代码进行了严重更改?
D. 它是否发生了严重的变化,但却是不可预测或复杂的?
e. 它被重置为零或其他恒定电位(如Vref,Vcom等)。
F. 其他情况.......
有人知道吗?
此转换器速度非常快,因此采样电容器充电的时间非常短。
在12位分辨率下,我们需要设置8.3 x TimeConstant。 不幸的是,我们通常放置在ADC输入处的滤波电容器会影响此TimeConstant。 因此,值得了解在采集阶段开始时,此充电从哪个级别开始。
感谢你的帮助。
此致
罗伯特