Other Parts Discussed in Thread: ADS1274
在“线程:ADS1274”中讨论的其他部件
您好!
我无法从ADS1274 EVM读取DRDY信号。 背景情况如下。
- 我正在使用ADS1274EVM板(不带主板),并且正在使用TIVA TM4C1294XL作为SPI主控器,以便从EVM接收数据。
- 我正在使用模式<00>和格式<000>以获取高速模式,SPI,TDM,动态格式的信号。
- TM4C输出20 MHz的输出时钟,该时钟连接到4.5 (CLKR)。 I与逻辑分析仪相连的4.15 (DRDY引脚)。
- 通道1已通电,缓冲区已激活。
我检查了ADS1274芯片引脚上的静态信号(模式,格式和PWDN),它们都处于预期水平。 根据勘误表,CLKDIV是X,所以我没有麻烦。 所以我毫不怀疑我发送的静态信号是正确的。
我尝试了TM4C的时钟和外部时钟,但不管我使用什么时钟,DRDY都没有产生。 我在ADS1274引脚处检查了它,根据逻辑分析器,这也很有效。 所以我的动态输入也是可以的。
因此,我的问题是:如果我的静态输入和动态输入正常,我不考虑的另一个问题是什么? 如果有人有任何想法/建议,请告诉我!