This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:双极模拟电源设计参考噪声问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604487/ads131a04-bipolar-analog-supply-design-reference-noise-issue

部件号:ADS131A04
主题中讨论的其他部件: REF5025


大家好,

我正在设计ADS131A04在双极电源(+-2.5V)中工作所需的外部电路,并且非常关注使用内部参考(4V)和使用第32页数据表中所述的配置电路时产生的参考噪声,其中REFN和AVSS引脚就是这种情况 使用1uF电容器短接在一起并连接到REFP。

我担心-2.5V电源上的噪声会极大地影响我的参考电压,这会降低我的24位分辨率,因为在我的应用中,我需要差分电压模拟输入的高精度数字输出。

在该ADC的评估板中,采用了相同的方法,即使用负2.5V LDO为AVSS引脚供电。

我当时在考虑使用REF5025 IC芯片和逆变器运算放大器为AVSS引脚供电,正如ADC数据表上所说,汇电流标称为4mA,而REF5025可提供高达10mA的电流。

是否有人会建议最好的方法是什么,因为这是我第一次使用此Sigma Delta ADC?

感谢并感谢您的帮助,

Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Johann,

    感谢您的帖子!

    这无疑是一个值得关注的问题。 我认为没有必要使用REF5025这样的参考IC。 为了驱动ADC的电源,我们更关心电源上的噪声,而不是绝对电源电压。 通常,我们看到客户使用开关转换器生成负极电源,然后是具有足够PSRR的LDO,用于重要的电源轨(即模拟电源)。 这是ADS131A04EVM上使用的方法。

    选择LDO时,请务必考虑频率上的PSRR性能,并确保转换器的切换频率处于最高电源抑制范围内。 额外的开关波纹抑制将来自ADC电源引脚的固有PSRR和数字滤波器衰减。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ryan,非常感谢您的回答。 我将按照你建议的方式开展工作。 再次感谢

    此致,
    Johann