主题中讨论的其他部件: REF5025,
大家好,
我正在设计ADS131A04在双极电源(+-2.5V)中工作所需的外部电路,并且非常关注使用内部参考(4V)和使用第32页数据表中所述的配置电路时产生的参考噪声,其中REFN和AVSS引脚就是这种情况 使用1uF电容器短接在一起并连接到REFP。
我担心-2.5V电源上的噪声会极大地影响我的参考电压,这会降低我的24位分辨率,因为在我的应用中,我需要差分电压模拟输入的高精度数字输出。
在该ADC的评估板中,采用了相同的方法,即使用负2.5V LDO为AVSS引脚供电。
我当时在考虑使用REF5025 IC芯片和逆变器运算放大器为AVSS引脚供电,正如ADC数据表上所说,汇电流标称为4mA,而REF5025可提供高达10mA的电流。
是否有人会建议最好的方法是什么,因为这是我第一次使用此Sigma Delta ADC?
感谢并感谢您的帮助,
Johann