请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299-4 在“线程: ADS1299”中讨论的其他部件
您好,
我正在使用ADS1299-4在定制板上工作。 通常,使板处于活动状态的第一件事是读取ADS1299-4的器件ID寄存器。
返回的值似乎有意义-我收到设备ID 0x1E。 但是,我感到困惑,因为根据数据表DEP_ID[1:0]=11和NU_CH[1:0]=00 :4通道ADS1299-4,所以我希望获得ADS1299-4的值0x0C。
我希望有人能澄清这个问题,因为当我在线搜索时,几乎每个地方都将0x1E写入 正确的设备ID值。 是否可以使用不同版本的ADS1299-4来返回不同的器件ID值?