This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:ADS1299-4的器件ID读数为0x1E

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602946/ads1299-4-the-device-id-of-ads1299-4-reads-as-0x1e

部件号:ADS1299-4
在“线程: ADS1299”中讨论的其他部件

您好,

我正在使用ADS1299-4在定制板上工作。 通常,使板处于活动状态的第一件事是读取ADS1299-4的器件ID寄存器。

返回的值似乎有意义-我收到设备ID 0x1E。 但是,我感到困惑,因为根据数据表DEP_ID[1:0]=11和NU_CH[1:0]=00 :4通道ADS1299-4,所以我希望获得ADS1299-4的值0x0C。  

我希望有人能澄清这个问题,因为当我在线搜索时,几乎每个地方都将0x1E写入 正确的设备ID值。 是否可以使用不同版本的ADS1299-4来返回不同的器件ID值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,有人帮忙吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kamen:

    对于4通道ADS1299-4,设备应显示设备ID 0x1C。 您是否确定您拥有的设备是ADS1299-4? 您能否仅从4个通道读取数据? 还是8个通道提供数据? 设备顶部的标记是什么?

    此致,
    Brian Pisani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:
    感谢您的回复。 是,设备具有以下标记:
    72CE73TG4
    ADS1299-4
    在读取数据方面,我只需要2个频道,现在我想读取的频道似乎没问题,如果我能读取4个以上的频道,我稍后会检查并报告。
    此致,
    假面
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kamen:

    在与我的团队核实后,这应该是一个4通道设备,并且在制造验证时检查了ID,是否可能是您读取的数据不正确? 我的意思是,SPI极性和相位是否正确? 确定读取寄存器是否正确进行的最佳方法是在读取过程中使用逻辑分析器探测SPI引脚,以查看比特是否以与读取相同的方式从设备中输出。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brian:
    感谢您的努力和及时提醒。 确实,SPI模式设置不正确(POL0 PHA0)-在调整了极性0和相位1的SPI模式(因为它对于ADS1299应该是正确的)之后,我正在接收ID 0x3C,这似乎是位1:4的预期结果。 但是,我仍然需要确认位7:5 (REV_ID)-"001"-似乎是正确的修订值,但是吗? 另外,对于设备ID检查,最好忽略位7:5?

    此致,

    假面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kamen

    是的,您可以忽略REV_ID位。 这些钻头是我们在制造测试期间使用的。

    Brian