This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:更改输入时钟速度时是否需要更改任何设置?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602985/dac3484-is-it-necessary-to-change-any-settings-when-changing-the-input-clock-speed

部件号:DAC3484

团队成员,您好!

我支持使用DAC3484的应用程序,是否需要在更改输入时钟速度时更改任何设置? (假设从122.88 MHz到153.6 MHz)

如果是,是否有任何说明这一点的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    我将补充有关此案例的一些详细信息。
    目前,我正在将DAC3484与DATACLK 122.88 MHz一起用于DDR输入,而DACCLK是491.52 MHz。
    我正在尝试增加频段,并使用153.6 MHz DATACLK而不是122.88 MHz。
    DACCLK必须使用什么时钟?
    是614.4 MHz而不是491.52 MHz?
    如果我更改了这些时钟,我必须在DAC内部更改哪些寄存器?
    谢谢!
    Mike