This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC:数据采集系统

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, ADS8684A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601786/adc-data-acquisition-system

主题中讨论的其他部件:ADS8684ADS8684A

您好,

我们正在设计数据采集系统。
规格包括:
1.模拟输入通道的数量4通道(单端4通道,差动2通道)
2.输入范围:10V至+10V,0至+5V。
3.可选限频(3dB) 10kHz/至(200kHz)(如有可能)
您能否建议任何支持这些规范的ADC?

或者,您是否可以为此设计提供解决方案。

此致,

Sarang Suryawanshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sarang,

    您能否告诉我您需要的ADC分辨率(位数)以及您是否需要同时采样所有4个通道或具有内部多路复用器的ADC是否可接受。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff:
    请考虑以下事项:
    4. ADC分辨率:16位(最小14位)
    具有内部MUX的ADC是可接受的(但也欢迎其他设计)。

    此致,
    Sarang Suryawanshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sarang,

    请查看ADS8684  和ADS8684A

    注:如果您在所有4个通道上按顺序采样,则每个通道的最大吞吐量为125 KHz,每个Nyquist的每个通道输入BW为62.5 kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff:

    我不确定ADS8684,ADS8684A是否也支持差分信号。

    此致,
    Sarang Suryawanshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang,

    两个ADS8684/8684A均8684均支持高达 ±Ω 10.24 V的单端真双极输入范围,两者之间的区别是:  

    1.输入范围:

    ADS8684A支持9个独立于通道的可编程输入范围:

    • ±Ω 10.24 V,±Ω 5.12 V,±Ω 2.56 V,±Ω 1.28 V,±Ω 0.64 V
    • 10.24 V,5.12 V,2.56 V,1.28 V

    但ADS8684支持5个范围:

    • 双极:±Ω 10.24 V,±Ω 5.12 V和±Ω 2.56 V
    • 单极:10.24 V,5.12 V

    2. 报警功能:

    ADS8684A具有另一个功能:

    • 警报→每个信道的上限和下限阈值

    谢谢。

    此致

    戴尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dale,

    感谢您的回复。

    我确信AD8684支持单端双极输入范围。
    但是,希望知道是否也支持差分信号?

    此致,
    Sarang Suryawanshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sarang,

    遗憾的是,ADS8684和ADS8684A仅支持单端输入,但是 器件中存在单端到差动级,因此所有通道都能通过设置正确的偏移电压来差异驱动ADC。

    同样,也要注意输入信号带宽(根据我之前的注释)。 如果所有4个通道均已使用并排序,则每个通道的最大通道BW为62.5 kHz (采样率为每个Nyquist的2x)。

    如果这些设备不能用于此应用,那么我们的下一个最佳解决方案是4个单通道ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    感谢您的备注。  

    我在阅读该说明后了解的内容如下:

    我对规格中每个通道的要求(在第一个帖子中是):

    采样率(每个通道)= 2*输入信号中的最高频率= 2* 200K= 400Ksps

    因此,4个通道所需的吞吐量= 400Ksps * 4 = 1.6Msps。

    所以,采样率>=1.6Msps的ADC应该可以完成我的工作。

    如果我错了,请纠正我。

    此致,

    Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sarang,

    这将适用于4通道多路复用ADC (封装中的一个ADC),该ADC按顺序对4个通道进行采样。 您可以使用4个同时采样ADC,然后多路复用数据来解决此问题。 遗憾的是,我们没有四通道多路复用ADC,它不能满足您的所有要求(位数,输入电平/类型等),并且采样速度将高于500 ksps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang,

    我是TI SAR ADC产品线的应用工程师,我们的团队希望与您进行离线讨论,我将向您发送一封电子邮件,感谢您在E2E论坛上提出的问题。

    此致

    戴尔·李