您好,
我们正在设计数据采集系统。
规格包括:
1.模拟输入通道的数量4通道(单端4通道,差动2通道)
2.输入范围:10V至+10V,0至+5V。
3.可选限频(3dB) 10kHz/至(200kHz)(如有可能)
您能否建议任何支持这些规范的ADC?
或者,您是否可以为此设计提供解决方案。
此致,
Sarang Suryawanshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们正在设计数据采集系统。
规格包括:
1.模拟输入通道的数量4通道(单端4通道,差动2通道)
2.输入范围:10V至+10V,0至+5V。
3.可选限频(3dB) 10kHz/至(200kHz)(如有可能)
您能否建议任何支持这些规范的ADC?
或者,您是否可以为此设计提供解决方案。
此致,
Sarang Suryawanshi
您好 Sarang,
两个ADS8684/8684A均8684均支持高达 ±Ω 10.24 V的单端真双极输入范围,两者之间的区别是:
1.输入范围:
ADS8684A支持9个独立于通道的可编程输入范围:
但ADS8684支持5个范围:
2. 报警功能:
ADS8684A具有另一个功能:
谢谢。
此致
戴尔·李
您好Sarang,
遗憾的是,ADS8684和ADS8684A仅支持单端输入,但是 器件中存在单端到差动级,因此所有通道都能通过设置正确的偏移电压来差异驱动ADC。
同样,也要注意输入信号带宽(根据我之前的注释)。 如果所有4个通道均已使用并排序,则每个通道的最大通道BW为62.5 kHz (采样率为每个Nyquist的2x)。
如果这些设备不能用于此应用,那么我们的下一个最佳解决方案是4个单通道ADC。
您好Jeff:
感谢您的备注。
我在阅读该说明后了解的内容如下:
我对规格中每个通道的要求(在第一个帖子中是):
采样率(每个通道)= 2*输入信号中的最高频率= 2* 200K= 400Ksps
因此,4个通道所需的吞吐量= 400Ksps * 4 = 1.6Msps。
所以,采样率>=1.6Msps的ADC应该可以完成我的工作。
如果我错了,请纠正我。
此致,
Sarang