This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:起始引脚和CS引脚的压缩

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603368/ads1148-the-condtion-of-start-pin-and-cs-pin

部件号:ADS1148

大家好

您是否介意询问ADS1148?
请参阅附件文件。
然后,您能 给我们建议吗?
e2e.ti.com/.../2017.0616万_5F00_ADS1148.pdf</s>1148.

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    为了让每个人都能看到问题而无需下载pdf,我将展示问题的图片:

    图中所示的电路可用于控制所有ADS1148器件。 DIN,DOUT和SCLK的数字线路均可共享,而您需要所有/CS线路都是独立的,通过mux进行控制。 通过使用/CS选择每个器件,可以单独配置ADS1148,并可使用SYNC命令启动转换。

    但是,在控制多个设备时,使用sleep命令关闭ADS1148可能很困难。 sleep命令要求/CS在部件保持休眠状态的整个时间长度内保持低。 当/CS恢复为高电压时,设备将自动唤醒。

    如果在控制其他设备时需要单独关闭设备电源,则起始针脚是用于睡眠操作的最佳方法。

    吴若瑟