This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0.85万:ADC0.85万 CLK和DCLK相位关系

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/603222/adc08500-adc08500-clk-and-dclk-phase-relation

部件号:ADC0.85万

尊敬的支持人员:

我们的设计使用ADC0.85万时钟频率250MHz,2个并行LVDS通道,具有多路解复用功能,并在FPGA中捕获数据。 FPGA内部有逻辑,需要将时钟同步到500MHz采样频率。 使用ADC的相同clk输入时钟此逻辑是否安全? DCLK ADC在除以2之后是否相对于clk输入移出相位并通过输出时钟发生器?

提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andreas

    我认为使用输入CLK副本为ADC计时FPGA逻辑应该是可以的。

    输出DCLK确实有一些逻辑延迟(数据表中注明了Tod,请参见图5和图6)。 由于零件的变化以及温度和电源电压,Tod中会有一些变化。 因此,您需要使用某种FIFO机制来设计逻辑,以处理500 MHz时钟之间的潜在偏移,DCLK以250 MHz运行(SDR计时器)。

    另请注意,在ADC加电校准和指令校准期间,输出DCLK将停止,并在过程完成后重新启动。 您的数据捕获逻辑还需要容忍此行为。

    此致,

    Jim B