请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1292RECG-FE 主题中讨论的其他部件: ADS1292R
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
是否可以使用电池为ADS1292RECG-FE板供电?
我们提出这个问题是因为我们已经尝试通过在P6连接器上连接3V7锂离子电池为主板供电,但它无法启动!
我们计划在 原型中使用相同的电池充电器组件BQ2.4032万, 此组件是否有任何问题?!
此致,
海鸥。